This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:为斜坡测试模式配置文件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578968/ads52j90-configure-file-for-ramp-test-pattern

部件号:ADS52J90

尊敬的支持团队:

我们的客户正在评估ADS52J90。
客户希望输出斜坡测试图案。
为了检查斜坡测试模式的设置,我参考ADS52J90EVM用户指南查找了以下文件夹。
 C:\ Program Files (x86)\ Texas Instruments \ HMC - DAQ GUI \ Scripts \ DS52J90 \ LVDS \ LMK_CDM_MODE

但是,在该文件夹中未找到斜坡测试模式的配置文件。
您能否提供斜坡测试模式的配置文件"ADS52J90_16ch_16x_Ramad_DIV1.cfg",或教我如何设置以输出斜坡测试模式?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masanori-San,

    按照用户指南中的详细说明配置ADS52J90后,要从捕获模拟输入信号切换到斜坡测试模式,只需更改寄存器2 [9:7]的PAT_MODES字段,如数据表第96页所示。 "000"值对应于模拟信号,而"111"值对应于斜坡测试模式。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olu-san:

    感谢您的及时回复。
    我了解如何设置斜坡测试模式。
    我会联系客户,他会尽快试用。

    此致,
    Tachibana先生