This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:超声波距离测量EVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579106/pga450q1evm-ultrasonic-distance-measurement-evm

部件号:PGA450Q1EVM
主题中讨论的其他部件: PGA450-Q1TIDA-0.0151万

支持路径:/Product/Help with Device Selection/

您好,TI:

我收到了PGA450 Q1-EVM,但没有收到任何GUI或Tiger板。 现在对我而言。是否可以借助Bread板单独对该EVM进行编码,以测量对象的距离?

如果是这样,请指导我配置PIN详细信息和程序编码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Canagasundar,


    我通常不支持此产品,但如果您转到PGA450Q1EVM产品页面,则可以下载与此评估模块相关的三个文件:

    产品页面: www.ti.com/.../PGA450Q1EVM

    适用于PGA450-Q1 v 2.6 的Tida-0.0151万 UART演示固件(修订版 c): www.ti.com/.../tidcab3
    PGA450Q1EVM GUI v 1.50 版本1 (修订版 d): www.ti.com/.../sldc008
    PGA450Q1EVM固件: www.ti.com/.../sldc007

    在这里,您至少可以下载GUI,并且PGA450Q1EVM应包含TI GER USB接口板。

    同样,我通常不支持此设备。 如果您需要进一步的帮助,请回帖,我将尝试找人来帮助您回答问题。


    吴若瑟