This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要能够抑制200kHz至400kHz噪声的热电偶放大器。

Guru**** 2582595 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579132/need-a-thermocouple-amp-that-can-reject-200khz-to-400khz-noise

主题中讨论的其他部件:ADS124S08

大家好,我的任务是找到一个热电偶放大器。 当热电偶线由在~400kHz时产生干扰的导线编织时,它必须工作。 我目前使用的热电偶放大器只有60Hz的噪声抑制。 在没有大量外部电路的情况下,是否有任何放大器可以在这些情况下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    我不确定是因为您正在使用特定的ADC (因为此问题在Precision数据转换器论坛中结束)而提出此问题,还是应该针对Precision放大器提出此问题。 我将从数据转换器的角度来回答这个问题,如果您专门寻找放大器,您可以在Precision Amplifier论坛中重新发布原始问题。

    在我们的许多精密ADC中,器件中集成了一个可编程增益放大器(PGA)。 通常,PGA会有一些适度的滤波。 以ADS124S08为例,有一个由两个2.5kΩ Ω 电阻器和PGA输出处的320pF创建的基本抗锯齿滤波器。 下面显示的是ADS124S08数据表中的一个图示。


    使用这些值时,带宽约为100kHz。

    此外,在我所见过的大多数系统中,输入端还有额外的RC滤波。 如果要将1kΩ Ω 电阻器与输入串联使用,并将100nF用于差分电容,则带宽将降至1592Hz。

    吴若瑟