This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1131:报告错误值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/579136/ads1131-reporting-erroneous-values

部件号:ADS1131

我们一直在户外农业环境中使用此部件和称重传感器。  在某些安装中,我们注意到它提供了极错误的数据。 我们可能会看到它降到零,然后在另一个时候,报告其价值极高。  错误数据似乎出现在给定温度下(我们有一个温度传感器在附近的PCB上报告值) 。在一个情况下,在温度为~º C (例如85F)时似乎会出现错误数据。  在另一种情况下,它将在5F时发生, 在第三种情况下,它将在40F左右发生。  在每种情况下,它会报告所有其他温度下的正确值。

对这里发生的事情有什么想法?

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    很难说出可能会发生什么。  ADS1131器件的工作温度为-40至85°C, 您提到的温度也在该范围内。

    我会尝试发现 问题的共同之处。  可能的问题与称重传感器连接和激励,外部噪声源和波动的电源有关。  

    问题是否自行解决,或者是否需要采取一些纠正措施来恢复正确的读数?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,
    我希望我可以发送迹线...当室外温度处于某个范围内时,就会出现这种情况...然后读数正确地超出该范围。

    1) 因为这是室外湿度/温度。 我想知道是否需要在桥上使用紫外线信号变化的非正规涂层。
    2.)我们从PIC微控制器生成时钟...时钟以~ 125ns -ish的值上升,我们随后从芯片读取数据4us

    这里有什么历史?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    保形涂层可能会有所帮助,但 在尝试修复问题之前,最好先了解问题的原因。  我假设您所指的时钟是SCLK,因此我不理解您所说的内容。  您是否说您在4US时保持SCLK高电压,然后开始剩余时钟?  您使用的SCLK频率是多少?  您能告诉我所使用的ADS1131的其余引脚设置吗?  您是否使用低侧开关?

    如果我能看到您的示意图并了解有关您的系统的更多信息,那将非常有帮助。  您可以直接联系我,方法是单击我的姓名,然后单击"连接"按钮以开始私人对话。

    此致,

    Bob B