This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:从高速数据转换器Pro软件将转换的数据保存到文件中

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578119/afe5809evm-saving-converted-data-into-file-from-high-speed-data-converter-pro-software

部件号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

尊敬的各位:

我们正在使用 AFE5809EVM + TSW1400EVM将输入模拟信号转换为输出数字信号。 我可以成功捕获数字信号输出并在高速数据转换器Pro软件中显示。 我甚至可以通过右键单击数据导出数据,然后将其导出为Excel格式。 我想知道是否可以自动将数据导出到文件。 如果可能,我可以要求我的代码从另一个软件(如MATLAB或LabVIEW)访问该文件并使用数据进行信号处理。

我们非常感谢您提供任何建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    您可以使用ADC Temp.bin文件从其他软件访问HSDC Pro中的数据。 文件中数据的字节顺序是little-endian。
    ADC Temp.bin位于C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro下