This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:ADS8866模拟输入计时

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578799/ads8866-ads8866-analog-input-timing

部件号:ADS8866

使用ADS8866,采集相位将以CONVST的上升沿终止。  我的问题是,在CONVST上升边缘之后,模拟输入信号的变化是否有任何限制?  如果在转换期间输入发生步进变化,这是否会影响转换结果(通过耦合噪声间接影响)?  我有一个外部输入多路复用器,我想在转换期间切换它,以便在ADC采集期间从CONVST的下降边缘开始之前,它的输出保持稳定。  这是否合法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tacq -在本例中为1200ns -来自计时图,该图显示如何在数据超时的情况下为下一个读数交叉存取。
    不知道您的代码或操作模式,但看数据表图1,这意味着最小Tacq的最大SCLK为12MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc,您好!


    在CONVST上升边缘之后,模拟信号没有变化限制。  在转换期间,采样和保持电容器与外部电路断开。  采样电容器将在下一个采集周期开始时连接到外部电路。

    信号采样在采集结束时进行。  如果采样和保持在采集结束时在16位分辨率的至少1/2 LSB内完全充电到目标电压,则转换结果不会降级。


    下面是讨论ADC多路复用器应用的几种TI设计。 当ADC执行转换时,会发生信道更改,因此该步骤在下一个采集周期开始之前发生。  SAR ADC驱动器电路经过优化,可在全刻度步进后稳定下来。

    如果您有任何疑问,请告诉我,

    谢谢,此致,

    路易斯

    用于高电压输入的16位400kSPS四通道MUX数据采集系统参考设计:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu181b/tidu181b.pdf

    用于单端多路复用应用的16位1MSPS数据采集参考设计:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu504/tidu504.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这回答了我的问题。  您可以考虑修改数据表以明确这一点。