This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.3201万-ARC-EV:3.3V导轨问题

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578871/sm73201-arc-ev-3-3v-rail-issue

零件号:SM7.3201万-ARC-EV

您好,
我正在使用TI RD-195 DC电弧检测评估板,并且能够使用该板检测电弧。 但是,经过几天的工作,主板未能通电,显示6V电源中存在过电流。
调试电路板后,我发现过电流在3.3V导轨中。 (当我卸下3.3V LDO时,5V导轨工作正常,并且我能够操作模拟滤波器部分中的三个SM7.3307万)电阻测量为3.3V导轨和GND上的9欧姆。

我一直在断开连接到3.3V滑轨的组件,现在我已经删除了除VDDIO,3.3V滑轨中DSP的VDD之外的所有组件。 我仍然有3.3V和GND之间的低电阻。

我有两个主板,都有这个问题。

你们中是否有人遇到过类似的问题?

此致,

Devinda