This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58H43:ADS58H43最小采样率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS58H43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578572/ads58h43-ads58h43-minimum-sample-rate

部件号:ADS58H43

团队成员:

ADS58H43支持的最小采样率是多少?

我看到数据表显示10M,但如何设置?

无论是10M至250m的范围,我们都能确保性能良好? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    阅读数据表后,用户似乎只能使用采样频率较低的此部件进行功能测试。 如果您计划的采样率为10MHz,我不建议使用此部分。 我没有此部件的数据,但会降级。

    此致,

    Jim。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    您能帮我检查115.4M采样率吗? 谢谢。