This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:通过不同的微控制器读取ADS1232REF的输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578546/ads1232ref-reading-output-of-ads1232ref-by-a-different-microcontroller

部件号:ADS1232REF
在“线程: ADS1232”中讨论的其他部件

你(们)好

我最近购买了ADS1232REF演示套件。

我想从电脑上读取液晶屏上显示的称重传感器的输出。 读数显示后,我想将其发送到另一个微控制器。 我该怎么做?

另外,我想知道参考板是否可用于动态重量测量。 为板使用数字负载单元是否也能像正常负载单元一样高效?

谢谢,Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    欢迎参加论坛! ADS1232REF是可用于评估ADS1232的演示板。  所有支持代码都是为此目的制定的。  就参考设计而言,它应该是一个独立的称重器。  因此,它不是最终产品,而是帮助您实现最终产品的设计。  模式开关决定操作。  当处于分析位置时,输出代码和通信可以传输到PC, 而不是发送称重重量信息,而是发送ADS1232输出代码。  在比例模式下,ADS1232REF将严格用作独立的比例,但不会与PC通信。

    ADS1232测量 来自负载单元的模拟电压输出。  当应变应用于称重传感器时,称重传感器的输出发生变化,ADS1232将以10sps或80sps的输出数据速率相应地输出测量的代码。  它不需要数字输入。

    将ADS1232REF用作项目设计的一部分,您可以在分析模式下使用虚拟USB COM端口与ADS1232REF进行通信,并通过终端控制台程序(如HyperTerminal)进行通信。  有关通信的所有信息均在ADS1232REF用户指南的第5节中。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau120b/sbau120b.pdf

    将输出值发送给另一个微元可能有点复杂,并且超出了产品支持范围。  您需要编写一个应用程序,以打开COM端口并通过读取数据,进行处理和传输到另一个微系统进行通信。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。