This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟视频到MIPI转换芯片

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5151, TVP5146, TVP5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578184/analog-video-to-mipi-conversion-chip

主题中讨论的其他部件:TVP5150AM1, TVP5151, TVP5146, TVP5160, TVP7002

您好,  

我需要一个支持 模拟视频输入到MIPI输出转换的转换器。 请您推荐参考设计的几个芯片部件号吗?

此致,

Azlum  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,我只能对模拟视频解码器方面的事情进行评论。 我们没有可以直接从模拟视频转换到MIPI的设备。

    对于模拟解码器,您应该了解TVP器件系列。 根据您的质量/成本/大小/系统要求,您应查看以下设备...

    TVP5150AM1

    TVP5151

    TVP5147M2

    TVP5146

    TVP5160

    抱歉,我无法评论MIPI方面的问题。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohammed,

    RGB模拟到mipi Csi-2的可能解决方案是:RGB模拟-->TVP7002--RGB data->DS90UR905Q --FPDLink2->DS90UR910 --Csi-2-->