This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:使用SCLK时SPI读取不稳定

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578429/ads1278-spi-read-not-stable-with-sclk

部件号:ADS1278

您好,

我正在使用MCU读取ADS1278,我将CLK设置为24MHz,并将SCLK设置为与CLK相同,读取正常。  然后我将SCLK设置为6MHz,读数上下跳动,我需要使它以6MHz工作。  我将模式格式[2:0]设置为000,模式[1:0]设置为01 (高分辨率),CLKDIV设置为1。

原因是什么?

谢谢,Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jian:

    您注意到的问题是SCLK的速度不够快,无法从ADS1278读取所有数据。 在高分辨率模式下,fCLK / Fdata比为512,因此输出数据速率为46.875kSPS。 这意味着您将有21.2us (tDATA减去TDS)来读取所有8ch X 24位=192位。

    我假设您仍在读取全部8个信道,即使您使用TDM Dynamic Position (TDM动态位置),这将从数据流中删除断电的信道。 对于8个信道,6MHz SCLK需要32us才能读取所有这些数据,这太长了。 根据我的计算,您需要的最低SCLK约为9.1MHz。

    此致,