This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:ADS1259输出电压电平

Guru**** 2693565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578520/ads1259-ads1259-output-voltage-levels

部件号:ADS1259

您好,

当DVDD连接到3.3V时,DRDY高电平将是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Attila,

    是的,正确。
    数据表第5页的引脚功能表中标记为数字输入或输出的所有引脚都具有基于DVDD电源的电压电平

    此致,