This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:方波输入

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577968/amc1203-square-wave-input

部件号:AMC1203
主题中讨论的其他部件: AMCC 1210 MB -EVM

大家好,  

请告诉我关于AMC1203的信息。
数据表中列出了向该设备输入正弦波时的数据。
它们是图15和图16。
我喜欢在输入方波时看到数据。
请提供给我。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    我很好奇,为什么您要为AMC1203寻找方波输入FFT。 一般来说,我们的数据表中的FFT图基于一致采样的正弦波,所以我想知道您希望从这种图中获得什么类型的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    这是我们客户的要求。
    他们考虑输入脉冲或步进。
    竞争设备是AD7400。
    它可以输入任意波形并使用EVM和GUI检查频率特性。

    AMC1203-EVM能否执行与同类产品相同的测试?

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    从 EVM的角度来看,AMC1203确实可以与我们的1210 MB EVM-EVM配合使用,使用该GUI,您可以更改 采样率(控制OSR) ,还可以设置过滤器顺序(同步1,2或3)。  我将了解AD7400的控制板,并了解它的其他功能。