This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:KCU105链路初始化

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578071/dac38j84evm-kcu105-link-initialization

部件号:DAC38J84EVM

您好,

我正在使用连接到DAC38J84EVM的Xilinx Kintex UltraScale评估卡(KCU105)测试某些设计。  当我将FPGA内核和DAC配置为在LMF=442模式下运行并可按预期生成波形时,我能够成功地在FPGA和DAC之间启动JESD204B链路。  


我的问题是,如果我将设备重新配置为LMF = 421模式,而HD = 1, 我将无法获得建立的链接。  在ILA序列结束时,SYNC信号断言几个时钟,然后再断言。  这种模式会持续发生。  我已经捕获了FPGA传输到DAC的ILA序列,所有值都与相应的DAC配置寄存器匹配。  如果我随后通过设置位5到1来修改寄存器config79 (0x4F)(忽略通道配置错误),将建立链路,并且我可以按预期生成波形。  您以前见过这种情况吗?


这两种配置的其他常用参数如下所示:

S = 1

K = 16

RBD = 15

车道速率- 4.8Gbps

插值- 4x

FPGA时钟- 120 MHz

DAC时钟-960 MHz


谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    首先,您不符合K=16的JESD204B规范 (见下文)。 尝试使用K = 20。

    此致,

    Jim

    •LMFC周期必须长于最长链路延迟
    –K参数(帧/多帧)确定LMFC周期

    1 < K < 32

    17 < K*F < 1024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim - 设置k=20解决了问题。  谢谢!