This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:3GSPS,2.4576GSPS,2.048GSPS操作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/578150/adc32rf45evm-3gsps-2-4576gsps-2-048gsps-operation

部件号:ADC32RF45EVM
在Thread:LMK0.4828万ADC32RF45中讨论的其他部件

我有一些模式希望以3000MHz,2457.6MHz和2048MHz运行ADC。  前两个工作在LMK0.4828万的VCO0和VCO1范围内,但第三个工作在VCO范围之外。  我不清楚如果频率超出VCO范围,是否可以使用LMK0.4828万的Fin功能。   以2048MHz运行ADC的最佳选择是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LMK0.4828万的VCO选择有三种选择:VCO0用于接近2.5GHz的频率,VCO1用于接近3.0GHz的频率,或外部时钟输入。   在ADC32Rf45的EVM上,我们通常会使用‘外部时钟’选项,在其中,我们将采样时钟引入SMA连接器,用于向ADC输入时钟,还将相同时钟的副本引入SMA,用于向LMK输入, 然后使用该时钟生成SYSREF和FPGA的时钟。    我们只需将外部时钟引入到LMK0.4828万,然后让LMK将该时钟驱动到ADC,这也是一个选项。    因此,通过将外部时钟引入LMK0.4828万,您可以使用该时钟来代替两个VCO中的一个时钟。

    当EVM与外部时钟一起使用时,我们通常只会从信号发生器中引入时钟, 但我相信没有什么能阻止您在主板上拥有自己的2GHz VCO,并让设备的第二个PLL环路调整外部VCO,以便您可以在外部VCO或两个内部VCO之间自由切换, 如果您希望使用LMK的第一个PLL环路将外部VCO锁定到某个外部参考。   但是,这是计时论坛要确认的问题。

    此致,

    Richard P.