This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:最短转换时间

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577776/ads8881-minimum-conversion-time

部件号:ADS8881

您好,

在ADS8881数据表中,tconv (min)的规格为500ns。

我认为只有提供max才足够,为什么TI要指定最小转换时间?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji您好!

    该器件可用于不同的SPI接口操作模式,带或不带忙指示灯。  BUSY指示灯标记转换周期已过的时间,并且是输出数据位之前的一位,可用于中断数字主机以触发数据传输。

    例如,当在3线CS模式下使用带有繁忙指示器的设备时,转换完成后,设备进入采集阶段并断电,DOUT退出3状态,并且设备在DOUT引脚上输出繁忙指示灯位(低电平)。 此配置在数字主机的IRQ针脚上提供从高到低的转换。   请参阅以下数据表的图53。  

    在这些应用程序中,在开发控制器软件时,了解预期的最短转换时间很有用。

    谢谢,此致,

    路易斯