This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:在ADC芯片中使用多个通道

Guru**** 2973830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08, ADS1248, ADS131A04, ADS1274, ADS131A02, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577991/ads124s08-multiple-channels-to-be-used-in-the-adc-chip

部件号:ADS124S08
线程中讨论的其他部件:ADS124S06,, ADS1248, ADS131A04, ADS1274, ADS131A02, ADS1278

您好,

我对ADS124S08的多通道有疑问。 在数据表中,它指出:“输入多路复用器支持ADS124S08的12路输入和ADS124S06的6路输入,这些输入可以以任意组合方式连接到ADC,以实现设计灵活性。” 但是,通过配置“输入多路复用器寄存器”(位于数据表的第71页),用户只能有一个特定的输入设置。 这是否意味着无法同时执行多通道ADC? 例如,用户希望同时为三个通道执行ADC,但芯片一次只能接收一 个正ADC输入和一 个负ADC输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,


    借助输入多路复用器,ADS1248能够测量12个单端测量值,这些测量值参照通用输入(如AINCOM)或6个差分测量值。 由于输入是独立选择的,因此您可以进行测量组合。

    但是,设备中只有一个ADC,因此一次读取一个通道。 要能够同时读取多个信道,您需要在设备中使用多个ADC。

    如果您需要使用多个通道同时进行测量,则其他设备会使用多个ADC。 ADS1274,ADS1278,ADS131A02和ADS131A04均具有多个ADC,无需使用多路复用器。


    吴若瑟