This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:有关寄存器的问题:配置34

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82, DAC37J84, DAC39J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/577975/dac37j82-question-about-register-config-34

部件号:DAC37J82
主题中讨论的其他部件: DAC37J84DAC39J82

您好,

我想使用DAC37j82来生成两个共值信号。

我通过数据集了解到组件有四个输出,我们可以在两个输出上选择两个数据路径中的一个。 你能确认这家酒店还不错吗?

关于组件的输入,我想透过JESD信号来处理两个通道。

但当我阅读数据表中的表65,谈论配置34寄存器时,我知道有A,B,C和D数据路径可寻址。 为什么要寻址4个数据路径? 这是一个双通道组件,此表与DAC37J84数据表通用。 是否有任何错误?

我的问题是:如果我需要处理4个数据路径,只需要使用2个数据路径,这意味着我必须将总波特率乘以系数2。

请你帮我解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffroy,

    当前Web上的数据表版本较旧,有多个错误。 请查看我随附的DAC39J82数据表。 这是最新的,与DAC37J82系列相对应,但最大采样速率除外。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../dac39j82.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回答。 在这种情况下,是否只能处理样本0和样本1,或者是否有义务处理样本0,1,2,3?
    在第二种情况下,我们会丢失一半的信息。

    第二个问题:通道1是否有专用的JESD通道,通道2是否有其他通道?

    感谢您的建议。