This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:LabVIEW GUI源代码是否可用?

Guru**** 2564250 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM, AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588202/amc7836evm-is-the-labview-gui-source-code-available

部件号:AMC7836EVM
主题中讨论的其他部件: AMC7836

您好,

我想使用LabVIEW来设置和控制AMC7836EVM。

我认为AMC7836EVM GUI是使用LabVIEW编写的。 源代码是否可用作起点?

或者,您是否可以提供任何独立的驱动程序(LabVIEW或其他驱动程序,例如Visual Basic,C#,.NET等),以便配置电路板并访问ADC/DAC。

感谢您的时间和帮助。

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    您是否找到了解决方案?
    我现在也在寻求解决方案。

    请告诉我,
    问候,
    第页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾,AMC7836EVM源代码不可下载。 您是否正在寻找如何与AMC7836通信的示例? 或者,您是否希望重复使用SDM-USB-DIG?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我想在自动化程序中并行使用一个或多个评估板。
    因此,我需要与评估委员会沟通,并在我的系统中实施评估。
    任何类型的用于通信的LabVIEW VI或DLL都很有用。

    有什么想法吗?

    感谢您的支持。