This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300 -从不连接到Windows 7

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591411/afe4300-afe4300--never-connects-to-windows-7

部件号:AFE4300
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

您好,  

我正在尝试使用Windows 7连接到AFE4300 EVM套件,但总是收到错误。 我无法使用AFE4300 GUI连接到AFE模块。 我一直收到下面的错误,之后什么都不起作用。 我安装了两次驱动程序,但仍然无法正常工作。 请帮我解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    您是否可以共享显示"端口(COM和LPT)"的设备管理器屏幕截图?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin  

    请找到随附的屏幕截图  


    我使用的是Windows 7,MMB3上的绿色指示灯也熄灭,在液晶屏上,我只能看到x x x x x

    此致,

    Shrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrey,您好!

    您是否可以更改分配的端口(更改为较高的端口数,如50)并尝试?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin  

    我尝试了一下,我只能看到相同的错误。 另外,当我打开主板电源时,LCD显示屏上会发生这种情况  

    AFE4300 EVM退出

    x x x x x  

    就这样,我不断地收到这个错误。 就像套件根本无法连接到PC!  

    您能提供帮助吗?  

    此致,
    Shrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    您是否对EVM进行了任何类型的硬件/软件更改?
    另外,您可以在其他电脑上试用吗?

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prabin

    我将EVM连接到了另一台PC (Windows 10),我认为它可以自动工作。 无需调整。

    我可能认为这是因为我在Macbook Pro上使用VMware虚拟机来运行Windows,它没有出现! :(

    无论如何,我有一个外部处理器(类似于MSP430)可以与AFE4300配合使用,现在我不需要TI GUI来执行任何操作。 我只需要它来确保我收到的设备都正常运行

    谢谢!
    Shrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    由于问题已解决,我将继续并关闭线程。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题,也可以有人来帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alvaro,

    EVM是否被检测为"TUSB3410器件"?

    此致,
    Prabin