This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:转换速率ADS1282 (2路输入)

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1262, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585891/ads1282-conversion-rate-ads1282-2-input

部件号:ADS1282
主题中讨论的其他部件: ADS1262DAC1282

您好!

对于我的应用(地球物理学),我们需要转换4个传感器的4个不同数据,只有2个ADC 32位,1kHz。 基本上我们需要每隔1毫秒转换4个传感器的数据。

我们使用了2个ads1282,但当我们想要更改输入(通过写入config1寄存器)时,ads1282需要63 DRDY时间才能准备就绪并输出数据)。

因此,一个ADC在2个转换之间的64ms是相当大的...

所以我的问题是,是否可以使用两个ads1282和4个1KSPS速率的传感器,或者我们必须使用4个ADC还是可以使用ads1262/63?

非常感谢你们的帮助! 我将等待您的回答。 祝你度过美好的一天!

此致,昆廷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Quentin:

    宽带数字滤波器的设置时间实际上并不是为了在信道之间进行多路复用时实现高数据吞吐量。 ADS1282的第二个通道通常用于与DAC1282一起测试,但在正常操作期间,输入通常不会多路复用。

    如果需要每1毫秒采样2个通道,则可以使用SINC5过滤器和16kSPS的数据速率来配置ADS1282。 这将导致稳定时间为0.41 ms (使用4.096 MHz时钟)。 但是,FIR滤波器没有平坦的带,而且数据速率越高,噪音越大。

    您正在尝试实现哪种类型的绩效?
    要获得最佳SNR和THD,您可能最好使用4个ADS1282。
    如果您只需要良好的直流或低频性能,ADS1262将是一个不错的选择。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Chris。

    首先,非常感谢您的放松!
    是的,实际上我们需要良好的SNR才能获得较小的信号,但与所有嵌入式系统一样,我们需要尽可能少的能耗,这就是我们只想使用2 ADC的原因。 无论如何,我们将按照您的建议使用4ADS1282。

    我只是想知道ADS1282可以以16kSPS的速率推入吗? 在数据表上,CONFIG0寄存器只能设置在250和4kSPS之间

    最后,我还有另一个问题。 当我在sinc引脚上应用切换(0到1和1到0,脉冲持续时间类似于1µs)时,我在两个转换(在同一输入上)之间存在相同的计时问题。 是否为常规操作? 或者可能有一些我不正确的地方?

    提前感谢您,祝您度过美好的一天。

    此致,
    昆廷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quentin:

    250 SPS到4 kSPS的数据速率适用于FIR滤波器模式;但是,如果将ADS1282与SINC滤波器配合使用,则数据速率介于8 kSPS到128 kSPS之间。 请参阅数据表中的表6了解sinc过滤器数据速率。

    ...我不确定为什么数据表的"注册地图"部分 仅显示FIR筛选器数据速率。 这一点肯定可以在文档中更清楚地说明!

     

    对于同步问题,我认为您只需要为同步信号再提供一个上升沿。 数据表中的图47显示了同步引脚转低-高-低-高,如下所示:

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chirs:  

    我只想告诉您,我们已经将我们的解决方案升级为4 ADC 1282,并且它可以正常工作! 所以我想感谢你的建议:)

    我还有另一个关于噪音转换的问题。 在数据表中,SNR按照频率表1第12页的函数提供

    例如,在4KSPS和PGA A 8,SNR = 116dB时,如果我们将此dB电平转换为Vrms和V (峰值-峰值),则我们具有:1.585µVrms和4.483Vpp

     这是否意味着最小的可测量信号为4.483Vpp? 还是完全不同?  

    非常感谢!  

    此致,

    昆廷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quentin:

    您对Vref使用了什么值?

    对于5V参考,PGA = 8 V/V @ 4 kSPS:

    • FSRrms = 5Vpp /(2 * sqrt (2)* 8 V/V)= 0.221 Vrms和
    • Nrms = FSRrms / 10^(116 dB / 20)= 350 nVrms

    因此最小的可测量信号为350 nVrms
    或者,您可以将其转换为 峰间值,则最小可测量信号为350 nVrms * 6 c.f = 2.1 uVpp (假设波峰因数为6)。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,  

    实际上,我正在使用双极参考电压(-Nrms/+rm 2.5),但我看到它不会改变2.5 的值,是吗?

    再次感谢,你帮了我很多忙  

    此致,  

    昆廷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Quentin:

    正确,对于+/-2.5V双极参考,您仍将使用5V差分参考电压进行计算。

    很乐意提供帮助,如果您有任何其他问题,请告诉我!

    此致,
    Chris