This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:ADS7953EVM-PDK CB驱动程序安装

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587177/ads7953evm-pdk-ads7953evm-pdk-cb-driver-installtion

部件号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADCPro

我最近购买了ADS7953EVM-PDK CB,但安装驱动程序时遇到了问题。  设备按预期通电。  ads7953-adcproplugin-ADS.0.exe驱动程序安装似乎安装正确,但系统未将其正确分配给2.0 7953EVM-PDK设备。  提前感谢您提供任何建议或指导,以便继续尝试解决此问题。

Mike Leenhouts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    请确认您正在使用的Windows操作系统版本。 我刚试过:在Windows 7中,我可以安装ADCPro和ads7953evm-PDK插件并连接到主板。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi,
    感谢您的跟进。 使用的笔记本电脑运行Windows 10 64位,基于x64的处理器。 该版本的Windows不受支持。
    谢谢,Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi,
    我切换到了运行Windows 7的机器,驱动程序安装正常。 感谢您提供信息! Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    很棒! 感谢您告知我们。

    此致,
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着ADS7953EVM-PDK不能在Windows 10上运行?

    谢谢,此致,
    安杰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit,

    我认为该问题与驱动程序签名有关。 ADS7953EVM-PDK Windows驱动程序未签名,Windows 10根本不安装未签名的驱动程序。 请尝试以下帖子中建议的变通方法

    e2e.ti.com/.../218.9639万

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    感谢您的回复。 我已通过Windows 10的高级重新启动安装了MMB0驱动程序。

    确实是Windows驱动程序未签名问题。

    谢谢,此致,

    安杰特