This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7551:如何使用VREF

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591888/dac7551-how-to-use-vref

部件号:DAC7551

您好,

请告诉我如何使用DAC7551的VREF。

通过外部电阻器的压降生成VREF电压的方法

方形块为DAC7551
电阻器连接到设备外部。
外部电阻器RVREFH通过3.3 V电源连接到DAC7551的VREFH,
外部电阻器RVREFL连接到DAC7551和GND的VREFL端子。
即使此类连接电路产生了VREFH和VREFL电压,
DAC操作是否存在问题?

规格为VREFH = 3.017 V,VREFL = 0.197 V

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain-san,

    参考输入阻抗因分压器网络而变化+/- 20 % ,导致参考电压变化。 这将导致增益错误。 另一点是,电源脉动和噪声将直接反映在参考电压上,并通过单位增益输出放大器显示在输出上。

    此致,

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续问我一个问题

    将电阻器连接到电源和VREFH端子,并以类似方式将电阻器连接到GND和VREFL端子,
    是否存在损坏设备的可能性?

    即使拆下了两个电阻器,并且直接连接了VCC和VREFH端子,
    此外,VREFL端子直接连接至GND,
    代码“0”将不输出接近GND的电压,
    代码“4095”也将输出电压,VCC附近的电压将不会输出。

    它是否会导致设备损坏或性能下降?
    我认为这与绝对最高评级没有特别关系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果VDD-GND通过VREFH-VREFL连接,我认为设备不会损坏。 但是,轨道附近始终存在一些非线性。 因此,建议在滑轨附近保留一些净空。

    但是,我们建议不要将REF输入阻抗用作分压器。

    此致,
    Uttam