This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:SYNCB P/N DAC37J82

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589888/dac37j82-syncb-p-n-dac37j82

部件号:DAC37J82

你(们)好

对于DAC37J82,引脚SYNCBP/N是LVDS输出。 ZT:内部端接100欧姆的含义是什么?

我了解LVDS输入的这一点,但关于LVDS输出...对于LVDS输出,DAC37J82中是否有100ohm负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,

    这可能是数据表中的拼写错误,因为这对我来说也没有意义。 我正在与设计团队就此进行核实。 在我们的EVM上,我们将其视为标准LVDS输出,在这些引脚和连接器之间连接100欧姆差分迹线。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    您是否已获得设计团队的答案以确认此情况? SYNCB+和SYNCB-之间的组件内没有100欧姆电阻

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine,

    这是LVDS输出上的内部端接电阻。  它在源端双重终止传输线路。 用户仍需要终止SYNCB传输线路的负载端。  有关寄存器设置的详细信息,请参阅“config52”。  也可以控制LVDS输出在同一寄存器中的输出电流。

    此致,

    Jim