This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:输出电流和热阻

Guru**** 2931040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591013/ads8341-output-current-and-thermal-resistance

部件号:ADS8341

您好,

在哪里可以找到ADS8341E的热阻和数字IO的最大输出电流?

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    VOH和VOL在250uA下进行测试,因此部件能够执行此操作。  数据表中没有列出最高规格。

    我可以请求零件的热阻,但需要几周时间才能获得数据。  如果您希望我这样做,请告诉我。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您的回复。 请您请求零件的热阻。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:


    我要求提供这些数字。  我会在我收到它们后发给你们,希望不到两周。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    下面是这些数字:

    Theta JA-High K 100.4   
    Theta JC,Top 47.7   
    Theta JB 44.0   
    PSI JT 8.1   
    PSI JB 43.5   

    有关传统和新散热指标的更多信息,请参阅IC Package Thermal Metrics (IC封装散热指标)应用报告 ,spra953:

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Mike的帮助。