This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046EVM:PCB布局

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592166/tsc2046evm-pcb-layout

部件号:TSC2046EVM

尊敬的专家:

我的客户正在考虑TSC2046的布局。

根据应用说明SLAA560,对其进行了一些描述。

我认为TSC2046EVM的布局很有用,但没有布局。

能否提供TSC2046EVM 布局?  

如果可能,我很喜欢获取 PDF文件。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi

    遗憾的是,我们没有TSC2046EVM布局。 也许,我可以得到Gerber文件,但这些文件不能修改。
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose

    感谢您的回复。

    很抱歉回复太晚了,因为我在这里度假了一周。

    如果您有Garber文件,请发送给我。

    可以修改某些软件。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    由于这是一个旧设备,因此似乎存在任何Gerber文件或布局。
    您可以参考名为 “TI电阻性TSC器件的PCB布局指南”的应用手册,在此处您将找到构建TSC布局的良好做法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jose

    感谢您提供信息。

    如果找到布局,请发送给我。

    任何类型或其他触摸屏设备都正常。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    我找到了一些PCB文件。 已附加文件。

    e2e.ti.com/.../TSC2046.zip

     此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose

    感谢您的回复。

    这是一个完美的文档。

    我会确认并发送给客户。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一