This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2457300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591635/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk

部件号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS1298ADS1298R

您好,

我正在使用ADS1298进行12导联心电图测量。

我们的定制电路板上的ECG前端电路设计是参考ADS1298R的开发电路板电路完成的。

 

我们已使用ECG模拟器测试了自定义板,波形令人满意,类似于开发板上捕获的波形。 但是当同一个板连接到人体时,我们无法获得任何波形。

我们只听到噪音。

 

我们已经对人体上的ADS1298R参考板进行了测试,观察结果与此类似。 我们也在那里听到噪音。

 

有人能帮你解决这个问题吗?

如果您需要更多详细信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajinkya:

    模拟器与实际患者之间的主要差异是电极-皮肤屏障的阻抗。 在许多情况下,干电极的阻抗可以是数十或数百千欧,也可以是MOhms。 这种高阻抗使公共设施干扰很容易连接到来自顶灯,风扇,电机等的电极。您能否发布您正在获取的数据的照片? 是否存在大量电源干扰? 如果是这种情况,您可以做几件事,但在我建议您做之前,让我们先确保正在发生的事情。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您的快速帮助。

    请找到随附的用模拟器和实际病人采集的波形。

    对于模拟器,所有10个探头都已连接,且仅与主体连接RA和LA。 因此,请忽略其他波形。  

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../ECG_5F00_body.xlsxe2e.ti.com/.../ECG_5F00_Simulator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    我在一个黑暗的房间里用参考板捕捉了波形。 问题仍然存在。

    请在参考板上找到随附的模拟器和人体波形图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ajinkya:

    在这两种情况下,噪音似乎都来自电源干扰。 即使特定房间的灯关闭,也会发生这种情况,因为信号可能来自其他地方。 每个ECG采集设备都面临此问题。 其他客户有两种方法可以处理此问题:

    1. 使用ADS1298上的右腿驱动放大器,形成闭环共模抵消系统。 您可以在此 应用手册中了解有关此概念的更多信息。
    2. 数字凹口滤波器。 在许多情况下,即使使用RLD,客户也会在其微处理器或DSP中实施50或60 Hz陷波滤波器。

    使用湿电极也可以改善产品,但这可能不是您的产品的选择。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    实际上,波形是使用3M制造的湿电极捕获的。 为了避免电源干扰,我断开了笔记本电脑充电器,模拟器也使用电池工作。 那么,这种噪音的可能原因是什么?

    正如您所建议的,我将尝试使用RLD放大器,并将结果告知您。

    谢谢!

    Ajinkya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajinkya:

    干扰从各地耦合到病人身上。 我不确定在实际应用环境中您是否能避免它。 右腿激励是减少此类干扰的最常用方法。 请告诉我您实验的结果。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    我曾尝试使用开发板附带的实用程序在参考板上使用RLD放大器。  

    但我所做的设置没有得到任何波形。 请检查附加快照的设置,并告诉我出错的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajinkya,

    将通道输入设置为"Normal"(正常),然后在"LoFF and RLd"(LoFF和RLD)选项卡中,选择用于右腿驱动输入的输入。 在EVM上,您至少可以使用所有正输入以及IN2N和IN3N。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    我尝试过使用RLD放大器,我获得的信号要好得多,更接近预期信号。 但这个信号并不像从模拟器获得的信号那样干净。 观察FFT,发现 信号仍有一些50Hz组件及其谐波。 似乎我必须使用凹口滤镜来消除这种50Hz组件。

    我可以使用此类筛选器的任何Matlab示例代码来检查此代码吗?  

    谢谢!

    Ajinkya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajinkya:

    我很高兴性能有所提高! 很遗憾,我不是开发DSP代码的专家。 确定数字级滤波器类型和性能的任务不在我们在本论坛上提供的服务范围之内。 也许您的一位同事在过去发展了类似的东西,您可以利用这些东西。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    请在随附的表格中找到使用RLD后在身体上捕获的ECG波形。

    使用RLD后,主电源50Hz噪音似乎被消除到了更大程度,而波源中的不规则现象是由于所采集数据的问题所致。

    问题似乎是T波的幅度较高,P波看起来衰减了。  

    请您检查这些波形并告诉我问题的原因吗? 我尝试使用50Hz缺口滤波器,但没有观察到性能差异很大。  

    谢谢!

    Ajinkya e2e.ti.com/.../Board_2D00_1_2D00_ECG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    请找到随附的人体上捕获的心电图信号波形。  

    现在波形要好得多;但仍存在一些噪音。 还观察到T波的振幅很大,P波的振幅很小。

    我曾尝试对这些信号应用50 Hz陷波滤波器,但没有发现任何改进。 问题似乎出在捕获的数据本身。

    您能检查波形吗?请告诉我问题出在哪里?e2e.ti.com/.../2604.Board_2D00_1_2D00_ECG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajinkya:

    是的,50 Hz干扰已显著降低,ECG波形清晰可见。 我不能确定T波的大小是一个"问题"。 ECG波形各个部分的大小取决于所使用的ECG导联,电极的位置以及病人。 我的理论是,这是对病人心电图的准确记录。 ADC本身不会执行任何会增加QRS波群一个部分与另一个部分的幅度的ECG特定滤波。 当移动电极,使用不同的导联或测试不同的病人时,特征是否会发生变化?

    测试这一理论的一种方法是使用现有的ECG记录仪记录病人的ECG波形,使用相同的电极位置,并查看信号的外观。

    Brian