This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:ADS5562EVM的3D模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591835/ads5562evm-3d-model-for-ads5562evm

部件号:ADS5562EVM

您好,

我想知道是否有用于ADS5562EVM (ADS556X)板的3D CAD模型?

谢谢你。

此致,

Ron先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    过去,我们无法从工具集中获得这种信息。  最近, 我看到了一个不同EVM的3D图解,该图由代表电路板上组件大小的矩形块构建而成,因此我询问是否可以为该旧EVM生成相同类型的图解。  我会在收到后附上,您可以看到是否满足您的需求。   否则,我们将只拥有位于设计数据库和.dxf智能数据库中的装配体文档。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我从我们的布局人员那里得到了反馈。  我们没有此EVM的3D模型。   在最近的EVM中,我们能够以块表示形式生成EVM和EVM组件的3D模型。   即,电阻器或电容器可能由包含其x-y尺寸和高度的块表示。   但在这款较旧的EVM上,数据库不包含生成此模型所需的所有信息。  我怀疑旧数据库中的所有组件都只有其x-y尺寸,因此所有内容都是'平面'或2维的。

    此致,

    Richard P.