This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8200:THS8200的VGA图像输出模糊

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591994/ths8200-the-vga-picture-output-by-ths8200-is-blurry

部件号:THS8200

THS8200的VGA图像输出模糊。 它似乎是信号的带宽和清晰度非常有限。 因此 ,HDMI输出的清晰度比VGA输出要好得多。 是否有任何技术来提高VGA输出的清晰度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些应提供高达UXGA分辨率的清晰图像。

    您的显示分辨率是多少? 什么数字输入格式(44.442万,RGB,YUV)?

    您有什么外部过滤?

    您能否分享您的原理图?

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分辨率为1280*720。 输入格式为YUV 422。
    使用VGA输出时,水平方向模糊,而垂直方向正常。
    我们去除了铁氧体磁珠,输出接缝更好,但仍模糊。 我认为我们没有使用其他外部过滤器。
    关于原理图,我正在申请向您发送原理图的批准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到您的电子邮件地址。 您是否可以向我发送电子邮件至chen.juneric@zte.comm.cn? 我将原理图发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,您将遇到的第一个问题是422在颜色域中固有的小数,因此颜色会看起来模糊。

    我假设您正在尝试显示文本/计算机图形等,而不是视频,即摄像头等。

    作为一项测试,您是否可以显示纯单色图像,以查看是否存在模糊图像,因为luma通道未被422大量使用?

    最基本的一点是,您永远不会看到422格式的清晰彩色显示屏。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是文本/计算机图形,我们测试的是纯黑白显示屏,模糊的效果是一样的。
    顺便说一下,相同422显卡的HDMI输出不模糊。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    422将永远不会像444那样清晰的彩色图像。

    您是否执行了监护仪的“自动相位校准”? 所有模拟监视器都有一个选项可用于调整模拟ADC采样点,以确保正确的采样相位对齐。 如果未执行此操作,则由于对靠近过渡边缘的模拟信号进行采样,边缘可能会'对齐'。

    您使用的是高质量的VGA电缆吗? 这些电缆会对图像质量产生巨大影响,尤其是当它们的阻抗不正确匹配时,会导致反射,从而导致'停用'。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了"自动相位对齐",但毛刺没有改善。
    我使用了我能找到的最佳质量的电缆来切换VGA电缆。 毛刺还在那儿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,请将您的示意图和布局发送给我,sclynes@ti.com

    巴西,
    Steve