This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCL555CP:电路中的重复计时器故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591482/tcl555cp-repeated-timer-failures-in-circuit

主题中讨论的其他部件:TLC555

我们遇到了类似的问题-大约有五分之四的TLC555CP部件发热并且无法工作。  接地电源测量值约为15欧姆。  该电路是从TI AP Note SLFS022I (2014)的图22复制的。  RC调整为约16.5毫秒。  施加的电压为15V。

根据上述经验,我们仅尝试了第一阶段。  每次触发开关通过切换按钮瞬时接地时,输出脉冲都会发生变化。  脉冲宽度通常从200到280毫秒不等,而不是16毫秒。

部件标记为69AFNPM,TLC555CP。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    从螺纹分割后:

    此电路需要输入开关的上拉电阻器。

    TLC555需要一个钳位二极管,以防止第二个触发器输入上的30V瞬变。

    哪一个TLC555正在损坏,仅是第一个定时器还是链中的其他定时器已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,Ron。

    第一次,我们没有在前555上拉,也没有安装二极管。  前555和第三555受损-其VCC至GND的读数约为15欧姆。

    第二次,在上拉且无二极管的情况下,第二次555 (中间一个)受损,其VCC至GND的读数约为15欧姆。

    第三次,仅第一个555电路(第一级),每次按下开关切换时,输出变化~ 200 - 240毫秒。  RA和CA值为15k和1 UF -对于16.5 ms为预期值。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    我当时在考虑从按钮或到交换机的电缆(如果有)造成的ESD损坏。 但是,这不会影响第2和第3计时器。
    所有计时器使用相同的VCC功率。 15V正常,但电源是否具有瞬变或热插拔?

    长时间以来,我怀疑阈值引脚泄漏会增加外部电容器的充电时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了几个样本,没有发现对短期过大VCC电压有任何敏感性。 我记录了A稳定和单稳定设置的ICC与VCC (和观察输出)总数。 [ra=rb=16.2k,C=10nF]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron:

    感谢您的支持。  第一次,第一级和第三级定时器损坏。  第二次,第二次计时器损坏。  仅供参考-此时,我正在做其他事情。  不确定何时会有新的更新。

    此致。