This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1209:指定的差动输入电压范围

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587300/ads1209-specified-differential-input-voltage-range

部件号:ADS1209
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8377万D

大家好,

我有一位客户对ADS1209有疑问:

例如,如果我们在(CHA+和CHA-)之间应用1VDC,我们希望通过 TMS320F2.8377万DPTPS读取(1V *(2^16)/5V)=1.3107万个计数的原始值。

 但我们实际读取的数据是1.2058万个计数。

FSR下数据表的第3页,指定的差动输入电压范围为Vref * 0.92。 通过此计算,1.2058万的计数似乎正确。 有人能解释一下此规范的实际含义,以及如何确定0.92 的Vref值吗?  

根据我在以前的案例中查看MSP430的Sigma delta转换器时所了解的情况,它应该是这样的:

 FSR的100 % 输入电压范围 ,1.00 *|Ch+- Ch-|<= 1.00 *参考 电压= 1.151 V
 FSR的80 % 输入电压范围,0.80 *|Ch+- Ch-|<= 0.80 *参考电压= 0.80 * 1.151 V = 0.921 V  

除了这些80 % 之外,无法保证指定的性能。 因此,如果您超过这些值,您的结果就不那么可靠。

理解是否正确?

感谢你能抽出时间。

Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    MSP430中的SD稍有不同-它具有固定的滤波器配置。 对于ADS1209,您需要获取位流,然后使用TMS320F2.8377万D对其进行过滤。 ADS1209的FSR是模拟输入在数字位流输出中提供100 % '0s'或'1s'的点,从而导致滤波器饱和。 然后将调制器的线性范围设置在饱和水平以下的某个点(在本例中为92 %),以防止滤波器饱和。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    感谢您的澄清。 感谢你的帮助。

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我理解正确,ADS1209会在“二阶 ΔΣ 调制器”中应用0.92 增益,是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    不能,调制器不应该有任何衰减,但TMS320F2.8377万的滤波器设置中可能有一些东西。 您能否告诉我们您如何在控制器中设置过滤器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    感谢您的持续支持。

    过滤器的设置如下:

    SDM的设置与TI的示例代码一致。 我们配置为“Mode0”(mod时钟= mod数据速率),从ADS1209设置mod时钟(20Mhz =10 MHz)。 我们配置了SINC3滤波器,250的OSR (40 kHz更新)和9位的数据偏移(根据手册中的表13-5)。

    要进行初始化,我们使用F2837xD_sdfm_drivers.c (TI示例代码)中的函数Sdfm_configureData_filter。 这是函数调用对每个过滤器的外观(我在此处选择了filter1):

    Sdfm_configureData_filter (PeripheralNumber,filter1,filter_enable,SINC3,OSR_250, data_16_bit, shift_9_bits);"

    此致,

    Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tom,

    此问题是否有更新。 客户想知道错误或比例因子来自何处。 我必须看一下F2.8337万D吗?

    感谢你能抽出时间。

    Kishen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishen:

    很抱歉耽误你的时间。  代码中可能有一些东西,可能是偏移或某些东西。  是否可以输入正弦波或三角波(+/- 2.5)并获取转换结果的数据转储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    下面的屏幕截图显示了SDM输入端+/-1.36V @ 10Hz的输入信号。

    客户的设计和测试工作台设置 不允许在交流模式下施加超过+/-1.36V的电压。

    在额定模式下,在SDM输入时,它们永远不会高于1.36V。

    黄色轨迹(V_AB)是使用常规ADC的测量值,它与预期完全匹配。 (它是集成在微控制器 TMS320F2.8377万DPTPS中的ADC)

    紫色迹线(V_absdm)是SDM ADS1209提供的测量值。

    比例因子适用于两个通道:4200 = 1.36V

    下面是包含步骤响应的屏幕截图。

    您是否知道是什么导致SDM读取此内容?

    再次感谢您关注此帖子。

    此致,

    Kishen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishen:

    您在这个问题上是否取得了进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户解决了问题。 根据您的建议,他将一些代码设置(尤其是OSR)从OSR = 250更改为256。

    非常感谢您的支持和建议,并对等待更新此帖子表示歉意。

    此致,

    Kishen