This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:偏移偏置,带固定电阻器和参考电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591188/ads8509-offset-bias-w-fixed-resistor-and-vref

部件号:ADS8509
主题中讨论的其他部件: REF5025

您好,

我试图将ADS8509的输入范围偏置为- 0.1 至+4.9V或类似范围。

我想通过减少 图29 0-5V部分中的33.2K电阻器来实现这一点。

它似乎没有做到这一点。

馈送至CDAC的内部节点的整个电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS8509ref_5F00_ideal.TSCHiEmmett,

    通过降低33.2k,您应该能够实现所需的偏移
    我附加了一个内部 和外部电路的快速TINA模拟;这表明电阻应降低到大约1k (1.0063K)
    请记住,这是一个理想的情况, 您必须考虑 周围阻抗的准确性,以最终确定值。
    要查找CDAC范围,您可以在0至5伏之间扫描Vin (将1k电阻替换为33.2K)。

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cynthia:
    感谢您的回复。
    参考缓冲区不能提供如此多的电流。
    我已经通过销毁某些部件来验证了这一点。
    通过将100欧姆电阻增加到接地,我获得了更好的结果。
    星期二我会回到办公室看你的模拟。
    谢谢Emmett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:

    我不是TINA用户,也不想成为。

    您能直接告诉我CDAC的范围是什么吗?

    此外,您能否以方程式形式为我提供网络分析,以便我可以将其放入Excel或更简单的文件中?

    谢谢!

    Emmett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚。

    是的,我们未达到内部缓冲电流限制(100uA)。 请注意,偏移校准旨在纠正ADS8509器件的内部偏移,而不是对实际输入电压范围进行更改。

    一个可能的选择是将调节电阻连接到外部参考,例如可处理电流的REF5025。

    当 使用VIN=0V至+5V且RADJ=33.2kOhm时,CDAC范围介于~314mV至2.814V之间。

    当使用RADJ=1.006kOhm和外部参考时,VIN=-0.1V至+4.9V; CDAC范围在~314mV至2.814V时保持预期状态。

    请参阅随附的电源点和更新的模拟文件,其中包含 模拟中使用的步骤和结果。  整个电阻器网络的等式会很长,因此不确定是否仍对you.e2e.ti.com/.../ADS8509_5F00_Simulation_5F00_Summary.pptx有用

    e2e.ti.com/.../ADS8509_5F00_VIN_5F00_VCDAC_5F00_Range_5F00_5_5F00_2_5F00_17.TSC

    此致,

    Cynthia