This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/Ads1293evm:如何将ads1293 EVM配置为10位分辨率

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591916/webench-tools-ads1293evm-how-to-configure-ads1293-evm-to-10-bit-resolution

部件号:ADS1293EVM
在“线程:ADS1293”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,先生,我正在使用ads1293 EVM,但它默认设置为24位分辨率,但我只需要10位分辨率,因此可以将ads1293配置为10位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesha,

    遗憾的是,使用EVM软件无法实现这一点。 但是,如果您开发自己的固件,则可以单独读取每个数据寄存器。 ADS1293数据表中的图79-81显示了数据寄存器。 如果需要较低的分辨率,则可以读取一个或两个寄存器,而不是全部读取3个寄存器。 但是,在环回模式下不可能实现这一点。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Brian,

    但正如您所提到的那样,我正在分别 读取 寄存器0x38,0x39,0x3b,0x3c。但在读取这些寄存器后,软件中没有获得ECG输出 ,显示错误,我正在上传下面的屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesha,

    使用EVM软件(如我上面提到的)将无法实现这一点。 我所说的降低分辨率的方法只有在您开发自己的系统(硬件,固件,软件等)时才能实现。 如果您正在使用EVM,您是否可以不收集所有24位的数据,而只是忽略以后不需要的LSB?

    此致,
    Brian Pisani