This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW54J60EVM:TSW54J60EVM:时钟到FPGA

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/585786/tsw54j60evm-tsw54j60evm-clock-to-fpga

部件号:TSW54J60EVM
线程中讨论的其他部件:LMK0.4828万, ADS54J60, TSW14J10EVM, TSW14J56EVM,, SN65LVDS4

大家好,

我正在使用两个TSW54J6EVM和一个Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU9EG-2FFVC900IES。 因此,我设计了一个印刷电路板,用于将两个TSW54J60 FMC´s连接到Zynq UltraScale+。 我想使用TSW54J60´s的“到FPGA”引脚为Xilinx IP-Core´s提供LMK0.4828万的时钟。 我使用ADS54JXX EVM GUI设置具有LMFS =4244的ADS54J60,并为ADC和FPGA频率设置LMK0.4828万。 以下配置文件可用于设置frequenz:

122.88 MHz,245.76 MHz,307.2 MHz,409.6 MHz,450.56 MHz, 491.52 MHz,614.4 MHz,819.2 MHz,983.04 MHz和1024 MHz。

 我知道ADC配置的lanerate是adc_frequenz * 10。 但您能告诉我这些配置的FPGA速度吗?

 

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    如果我使用LMK_Config_Onboard_122p88_MSPS文件并将JESD204 IP-Core的线速设置为1.2288 Gbps,将参考时钟(与FPGA引脚相连)设置为122.88 MHz,则ADC和FPGA之间的代码组同步工作。 我只测试了这个,因为我看到CLKout 0/1 (FPGA时钟和SYSREF)和CLKout 2/3 (ADC时钟和SYSREF)的DCLK分频器都设置为20。 请告诉我其余配置文件的到FPGA时钟速度如何?
    我还有另一个问题:我实际使用具有LMK_Config_Onboard _122p88_MSPS的ADS54J60_LMF_4244文件。 Xilinx的JESD204 IP-Core具有调试状态寄存器。 如果我看到此信息,我可以看到所有车道都具有代码组同步,检测到ILA开始,且车道当前正在接收K 28.5。 但是,数据位的起始位置是从不设置的。 ILA序列似乎出现问题,ADS54J60仍发送K 28.5。 n´t核心仅识别ILA序列的起始,但ADS54J60似乎未发送其配置八位字节(ILA序列的第二个多帧)。 IP-Core有一些寄存器用于保存配置八位字节,它们为空。 也许有人能帮我解决我的问题,为什么ADC不发送用户数据?

    此致
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    您是否正在使用TSW14J10EVM与Xilinx电路板连接? 您使用的Xilinx主板是什么? 如果您运行的是TI的固件,FPGA计算的时钟速率将显示在第15页的附加用户指南中。 对于您的另一个问题,如果ADC仍在发送K 28.5 字符,则该链接从未进入ILA序列。 我猜FPGA仍保持同步低。 您能验证这一点吗?

    此致,

    Jim

     e2e.ti.com/.../1261.SLAU580B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    ´s随附的用户指南。 我不n´t TSW14J10EVM。 我将Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU9EG-2FFVC900IES FPGA (链接: shop.trenz-electronic.de/.../TE0808-03-02I-UltraSOM-Zynq-UltraScale-Modul-2-GByte-DDR4-20-x-serielle-Transceiver )与UltraITX+ Basisboard (链接: shop.trenz-electronic.de/.../TEBF0808-04-UltraITX-Basisboard-fuer-Trenz-Electronic-TE0808-UltraSOM )0808)配合使用。 此配置类似于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102 (链接: www.xilinx.com/.../ek-u1-zcu102-es2-g.html )。 ADC Musst进入ILA序列。 如果使用链路层断冲程常数K 28.5 ,则IP-Core的寄存器会显示:车道当前正在接收K 28.5 ,且车道具有代码组同步。 所以一切都是正确的。 如果我禁用测试模式或使用重复的ILA模式,则寄存器值模式会显示以下信息:车道当前正在接收K 28.5 ,车道具有代码组同步,检测到ILA开始。 IP核心检测到ILA的起点,因此ADC至少发送了一个R字符。

    此致
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    我使用示波器测量"SJP3 SYNC_SEL"针脚2上的同步信号。 如果使用测试模式"CONSTANT K 28.5 (持续K同步)",则针脚2上的同步信号将一直偏高。 因此ADC从FPGA获得同步信号。 如果我禁用测试模式,同步信号将在高和低之间切换。 因此ADC在ILA序列中做了一些错误的事情,FPGA将同步信号设置为低。 您还有其他想法吗? 我是否还可以衡量其他因素,以便为您提供更多信息? 我在配置文件ADS54J60_LMF_4244中看到参数K设置为16。 该值是否正确? 下面是我的GUI设置

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    此配置文件中缺少寄存器写入。 请复制随附的文件并替换现有文件,该文件位于:

    C:\Program Files (86)\Texas Instruments \ADS54Jxx EVM GUI\Configuration Files

    此致,

    Jime2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4244.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    感谢您的支持。 我使用了新的配置文件,但得到了相同的结果。 我只能通过测试模式常数K 28.5 获得稳定的同步信号。 我使用示波器测量了电容器C79上的FPGA时钟。 它´s 125 MHz,所以看起来不错。 我还测量了电阻器R38上的SYSREF信号。 这´s很奇怪,我也不知道这是不是“正常的”。 请参阅此处:

    可能是来自LMK0.4828万的SYSREF信号是问题所在?

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我现在正在使用最近发布的ADS54JXX EVM GUI修订版H (2017年4月7日)。 我看到这个主题: e2e.ti.com/.../58.8897万。    您能否告诉我何时发布稳定版本的ADS54JXX EVM GUI,以了解如何解决此问题? 此外,是否有人可以帮助解决上述仍未解决的问题? 是否可能是LMK0.4828万发出的SYSREF信号出现问题,或者可能是ADS54J60发出的第二个多帧?

    雷加兹

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    只要只使用提供的配置文件,GUI就可以正常工作。 您是否正在使用TSW14J56EVM测试此电路板? 配置ADC后,配置文件会关闭SYSREF信号。 这就是您看到这种情况的原因。 请将您加载TSW54J60时使用的两个配置文件发送给我。 加载LMK配置文件后和加载ADC配置文件之前,是否按下了TSW54J60EVM上的重置按钮?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    感谢您的帖子。 我知道GUI使用配置文件运行。 使用ADS54J60_LMF_4244.cfg文件和修改版本,将寄存器0x69.0002万设置为0x40以启用K 28.5 模式。 因此,它是一个小循环,用于每个设置一个单独的配置文件。 我仍然使用与上述描述相同的FPGA。在加载LMK配置文件之后,我总是在加载ADC配置文件之前按下TSW54J60EVM上的重置按钮。 以下是我加载到TSW54J60EVM的两个配置文件:e2e.ti.com/.../2477.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4244.cfge2e.ti.com/.../LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_122p88_5F00_MSPS.cfg</s>4244.

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    Xilinx可以忽略ILA错误。 请启用此功能,查看同步是否保持稳定,FPGA是否捕获有效数据。 Zync主板是否期望SYSREF作为LVDS? 它是否将转至FMC和FPGA之间的正确引脚? 您是否有TSW14J56EVM来仔细检查TSW54J60EVM?

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,


    您能否告诉我摄取ILA错误的选项在哪里? 我在n´t中找不到这一点。 是的,Zync板将SYSREF作为LVDS,我检查了针脚是否正确连接。 我n´t TSW14J56EVM。 n´t我有两台TSW54J56EVM,所以我认为电路板上没有错误。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    我无法回答您的问题。 我猜该错误与读取无效的校验和有关,这是链路配置数据的第13个八位字节。   我将查看Xilinx JESD文档,该文档可通过以下链接找到:

    https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/jesd204/v7_1/pg066-jesd204.pdf

     我还建议您联系当地的Xilinx支持部门,以获得有关此问题的更多帮助。

    此致,


    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我了解本文档,并在我实施时阅读了几次。 我在n´t Core上找不到禁用ILAS的选项。 我只知道ADS54JXX GUI中的此选项。 我在Vivado设计中添加了集成逻辑分析器,并分析了从PHY IP核心到RX IP核心的数据。 下面是发生错误时的屏幕截图:

    您可以在gt0_rxdata[31:0]中看到CGS的第一个“bcbcbcbc"字符传入。 这在很长一段时间内是稳定的。要启动国际法协会序列的第一个多帧,ADS54J60 Musst发送一个具有8位值的R字符:1.11万,十六进制值:1C。 在bcbcbcbcbc块之后的第一个数据块中有一个1C。 但正如您所看到 的,第一个bcbcbcbcbc和最后一个bcbcbcbcbc之间有11*32位块,表示CGS的重新启动。 11*32位=352位=> 44个八位字节。 在我的配置中,我使用K = 16和F = 4 =>一个多帧,由64个八位字节组成。 因此,错误发生在ILA序列的第一个多帧中。 我希望这对您有所帮助。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    发送至ADC的同步信号是否设置为正确的逻辑电平? 在我看来,ADC从未看到同步恢复到高水平并保持高水平。 是否有办法使用FPGA手动控制此信号? 我们的任何平台(Altera和Xilinx)都没有此问题。 您使用的60 m 电源的额定电流是否至少为3安培?  在该主板上配置LMK后,PLL Lock2 LED是否亮起? 在加载LMK之后和加载ADC之前,您是否发出板级复位? 是否可以向我发送正在加载的实际配置文件? 在ADC GUI的早期版本中,其中一个出现错误。 只是想 确保您没有使用此文件。

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,


    我在FMC上的引脚G12和G13处使用差分同步,这两个引脚连接到SN65LVDS4。 我没有n´t SJP3 SYNC_SEL,所以如果我在SJP3 SYNC_SEL的引脚2处测量,它看起来像这样:

    如您所见,SJP3 SYNC_SEL的引脚2上有一个同步信号,该信号连接到ADS54J60的同步引脚。 因此ADC Musst从FPGA获得同步。 同步的高时间是可变的,但有时与图片中的最后一个时间类似,大约为200纳秒。

    我使用的电源可以提供5 A。加载LMK0.4828万配置文件后,PLL lock2 LED亮起,并且在加载ADS54J60配置文件之前执行ADC重置。 下面是我使用的两个配置文件:

    e2e.ti.com/.../7142.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_4244.cfg e2e.ti.com/.../5584.LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_122p88_5F00_MSPS.cfg4244. e2e.ti.com/.../5584.LMK_5F00_Config_5F00_Onboard_5F00_122p88_5F00_MSPS.cfg</s>5584.

    我希望这些信息能帮助您。

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    多帧的第一个二进制八位数始终为0x1C,最后一个二进制八位数为0x7C。 在上面显示的数据中,多帧是16个帧或64个八位字节。 在ILAS标准中,链路配置数据直到第二个多帧的第二个八位字节才会出现。 这用0x9C表示,我在上面从未看到过。  由于同步中断 且BCBC数据开始再次出现,您的系统甚至无法进入此阶段。 我猜这 两个部分之间的K值不匹配,因为FPGA可能在ADC准备发送链路配置数据之前期望链路配置数据,从而导致FPGA重置同步。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    我知道错误发生在ILAS的第一个多帧中,并在我的帖子中告知您 ,2017年4月27日上午8:07 (见上文)。 我猜此问题是由ADS54J60引起的。 我在VHDL中构建了一个JESD204B数据生成器,它可以像TSW54J60EVM那样发送数据。 数据生成器发送K字符,在收到来自IP核心的同步信号后,他发送了4个用于ILAS的多帧。 在第二个多帧中,他发送了R-CHAR,Q-CHAR,14个配置八位字节和A-CHAR。没有n´t发生任何错误,IP-Core将数据生成器的配置数据存储在其注册空间中,并从数据生成器发送测试样本,同时发送有效信号。 因此,IP-Core工作正常。

    此致,

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,

    确保您的RBD值等于或小于K。您当前使用的是什么值? 您的测试VHDL无法模拟整个TSW54J60链路接口,因为您没有使用实际的FMC连接。  还有很多其他的东西你不能模拟,但我不会再去。 该主板可与我们的Altera和Xilinx平台配合使用。  您是否尝试过使用更少的通道,更小的K,更慢的采样率?  我感觉 只有一 两个参数关闭了。  我有一位客户遇到了类似的问题,解决方法是将他的RBD值更改为小于K的值

    此致,

    Jim