This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:AVSS和放大器;DVSS在芯片内连接?

Guru**** 2559750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/589615/ads52j90-avss-dvss-connected-within-chip

部件号:ADS52J90

您好,

我有一位客户目前正在使用ADS52J90设备。 在未组装的电路板上,他显示模拟和数字接地未连接,而在完全组装的电路板上,AVSS和DVSS之间显示零欧姆连接。  

您能否告诉我ADS52J90内部的AVSS和DVSS之间是否存在连接?

谢谢!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    我正在检查设计,并将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于阅读此内容的任何人,Praveen和我最终都脱机处理此内容,但我想在论坛上发布一个更新,就像对具有相同问题的任何其他人而言,仅供参考。 我们最终联系了我们的设计团队来解释这一点,这就是他们的回应--

    "模拟和数字模块存在于相同的基板中,因此,我们看到AVSS和DVSS之间的电阻为1欧姆。 这类似于直流短路,对于交流响应具有高阻抗。 设备的DVSS球中的数字开关电流将看到基板到AVSS的电阻为1欧姆,到板DVSS平面的电阻为0欧姆;因此电流所采用的路径将是DVSS平面。 当此电流到达电源连接器(理想接地)时,电流将从板上出来,即使我们在此处缩短两个平面,也不会进入AVSS平面。 因此,我们建议客户为AVSS和DVSS使用两个不同的平面,因为我们不希望在模拟中使用任何耦合,因为数字交换(交流信号)。 "

    谢谢!
    -Amanda