This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:保护二极管额定电流和金属化

Guru**** 2929760 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592077/ads1281-protection-diode-current-rating-and-metallization

部件号:ADS1281

我有一位客户询问以下问题:

我正在执行一项分析,模拟电离粒子撞击为ADS1281 ADC提供电流的运算放大器所产生的影响。

电离粒子会在零件输出处产生瞬态,导致其进入其中一个导轨。

从理论上讲,瞬态电压可能高于ADC电源电压,从而导致电流通过一个或多个ESD二极管传导。

瞬变宽度为10us,上升和下降时间为10ns。

我的问题是:ESD二极管的额定电流和ADC内部的金属化电流是多少?

了解金属化的最小横截面积是件好事。

如果我知道,我可以使用Black的等式来估计金属化的寿命降解。

如果我们的瞬态不超过当前评级,我只会将其放在我的报告中。

我知道输入上的二极管只是ESD二极管,绝对输入电压是AXDD + 0.1V,不会导致二极管导电。 ESD二极管是否可以携带任何具有上述脉冲的电流? 这对冶金有何影响?

客户是否需要提供钳位二极管以确保输入电压不超过AVDD + 0.1V?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    此器件的绝对最大额定值指定输入电流不应超过10 mA连续电流或100 mA瞬时电流;但是,我不确定哪些特征可用于"瞬时"电流。 超过这些限制,我无法说出它会如何降低设备的使用寿命。

    只要输入电流受到限制,输入电压可能会超过AVDD + 0.1V。 但是,同时使用夹紧(限压)二极管和串联(限流)电阻器通常可以非常有效地保护设备。 我建议使用更保守的10 mA规格来限制电流。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    感谢您的快速响应!

    感谢你的帮助。

    Richard Elmquist