This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:未通电时输入上的实时信号

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592115/ads4245-live-signals-on-the-input-when-not-powered

部件号:ADS4245

如果在ADS4245未通电时存在输入信号,部件是否会损坏?

我看到它有保护二极管,所以我提出这个问题。

我在论坛的任何地方都没有看到这一点。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    支持此功能的人员目前不在办公室,但随着时间的推移,部件可能会损坏, 是的。  数据表的ABS max部分列出了时钟和模拟输入的最大电压+ 0.3V。   这是ESD二极管不能打开的限制。   高于此值,ESD二极管可能会打开,在最坏的情况下,可能会尝试通过这些输入获取足够的电流,以尝试为整个设备通电。    如果这些输入的信号源固有电流受限,则短期内可能不会出现问题。  但如果信号源能够提供大量电流,则这可能是一个很大的问题。   在实验室评估期间,我们 可能会在不接通电源的情况下出现模拟输入,但通过来自50欧姆电源的同轴电缆,电流固有受限,短期内不会出现问题。   我说短期是因为在这种工作台环境中,我们不想通过 这样做来缩短设备的预期使用寿命可靠性。  长期而言,违反ABS最大规格*可能*影响寿命可靠性,如果违规持续时间长,1)经常重复,或3)严重违反规格,而不是超出规格的一点。  

    我在数据表中注意到,CMOS控制信号仅限于3.9V (无论电源如何),因此这些信号在没有电源的情况下很可能会出现。   但是,如果违反ABS最大规格,时钟和模拟输入确实存在影响设备可靠性的风险。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    感谢您的快速响应!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    Richard Elmquist