This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:在固件中定义ADS5474EVM的.VH

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5803EVM, ADS5474EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/590670/tsw1400evm-defines-vh-of-ads5474evm-in-the-firmware

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件: AFE5803EVMADS5474EVM

您好,我已经从 www.ti.com/.../tsw1400evm下载了TSW1400EVM的固件源代码 ,然后我使用原始“defines.VH”尝试了AFE5803EVM的代码,它工作正常。 但是,当我切换到ADS5474EVM时,在“defines.vH”中将interface_ID设置为8 'd 3,连接是正确的,但输出波形已损坏。 我甚至将ADC_BM0更改为8 'd 3并定义了SAMPLEWISE_DDR,在我看来,在新版本的固件中未使用或未验证,但如果应用零输入,它仍会导致错误的锯齿波形,最大值超过6万。 那么,有人能告诉我我我尚未对 "defines.vh"或软件包中的其他任何地方进行的修改吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者,是否有人可以共享ADC_SAMPLE_WISH_14b的工作定义.VH? 非常感谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Solo,

    固件源已按原版本发布。  我们没有适当的人员来支持此功能-希望您可以使用提供的固件。

    我将查看我们是否有更多有用的信息, 您可能需要自己尝试一些事情。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    感谢您的回复,同时提前感谢您提供的信息。 我面临的问题是,我无法使用正确版本的HSDC Pro,Quartus和源代码来使用原始固件,甚至无法编译用于AFE5803EVM的固件。 我唯一希望知道的是编译"ADC_SAMP_WISE_14b.RBF"的配置。 如果它仍然存在,请将编译此类RBF文件的源代码包发送给我,谢谢。
    高独奏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    检查后,我们发现发布的固件无法支持所有ADC,因为ADCIF.v仅支持按位ADC。  

    因此,我们从先前在E2E中共享的软件包修改了1.1 版本中的ADCIF.v,因此固件可以正常工作。

    同样感谢您,希望您可以在发布的固件中对其进行说明。

    高独奏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Solo,

    真是个好消息!  

    是否可以发布修改后的adcif.v文件?  这可能有助于其他用户尝试根据其自定义需求重建/修改此固件。

    提前感谢。

    肯尼亚