This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45输入电平改进

Guru**** 2930820 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591625/adc32rf45-adc32rf45-input-level-improvement

部件号:ADC32RF45

您好,

我需要ADC32RF45的帮助,我想在旁路模式下使用ADCC32RF45。由于全标电压为1.35V,是否可以提高? 或者是否有其他解决方案? 在ADC的输入端,我们可以对其进行补充并提高输入电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否希望全刻度电压更大,例如峰间电压可能为2V差值,而不是1.35V?  否,我们没有调整满刻度电压。  通常,如果外部信号对于ADC全刻度来说太大,那么您只需在模拟输入之前使用外部电阻分频器,就可以将信号降低已知的量。  

    如果您需要减小全刻度电压,以便较小的输入信号占据更多的范围,则需要进行一些放大,并且此设备具有数字增益设置,高达11 dB的增益设置。  这有效地使输入全刻度小于1.35V,因此较小的输入信号使用更多的输出代码范围。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢