This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1174:ADS1174单端应用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591912/ads1174-ads1174-single-ended-application

部件号:ADS1174

尊敬的先生/女士

您能否解释如何在单端应用中使用ADS1174?

请建议:

此致  

Sandeep D Kadam

工程师  

莫特瓦内制造公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    感谢您的提问!

    我建议使用全差动放大器(FDA)将您的单端输入信号转换为差动信号。 ADC将始终对输入引脚之间的差分电压进行采样。 如果使用单端输入(或伪差分输入)驱动转换器,您将注意到性能下降,特别是失真降低。 FDA可以将单端转换为差动,还可以将输入信号围绕中电源共模电压(即中电源)进行居中。 这使INP和INN在ADC电源导轨之间具有最大摆动。

    否则,如果您决定仅使用单端配置,则Inn将连接至GND。 对于伪差分配置,将把Inn与中端电源绑定。 每个引脚上的电压必须保持在电源导轨内,并且差动电压必须始终小于参考电压(VREF)。 因此,您可以看到,除非使用差分配置,否则不能使用ADC的全刻度范围(-VREF到+VREF)。

    此致,