This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:SPI驱动

Guru**** 2559050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591998/adc12j4000evm-spi-driving

部件号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万TRF3765

您好,

我们两个人使用同一ADC12J4000EVM板,我的同事需要通过FTDI来驱动演示板,我需要通过SPI和相应的连接器直接驱动它。

是否必须卸下R109,R110,R111和R118才能使用连接器?

此致,

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julien

    如果您只需要使用FMC连接器来向ADC SPI接口发送信号,则卸下R65并将U12引脚9连接到引脚16 (3P3V_FTDI)也就足够了。 这将使B1,B2,B4和A3处的U12输出变为高阻抗,并允许FMC接口控制ADC SPI信号。 引脚9需要连接到低电平,以重新启用ADC SPI的FTDI控制。

    LMK0.4828万和TRF3765 SPI仍由FTDI设备控制。

    此致,

    Jim B