This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:具有LabVIEW的DDC264EVM接口

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/588473/ddc264evm-ddc264evm-interface-with-labview

部件号:DDC264EVM

我已经成功地与Win7系统通信了DDC264EVM,并且能够很好地使用TI应用程序。

我们的应用需要使用Lab View 2015进行通信和控制DDC264EVM。 使用" USB_IO_FOR_VB6.dll"用户指南,我为 四个函数创建了呼叫库函数节点。

没有有关USB设备添加和其他参数的清晰信息,详细说明如何通信。

我使用NI Visa处理 过串行端口应用程序,但这并不容易混淆。

请任何人帮忙解决 我的界面问题。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanakaiah Bharatha,

    我也在做同样的事情。 此处是用户指南的URL。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/USB_5F00_IO_5F00_for_5F00_VB6_5F00_DLL_5F00_User_5F00_Guide.pdf

    您必须使用LabVIEW导入dll并按照用户指南中的说明创建函数。

    USB dev=0时这些功能正常,无需导入Ni VISA。

    无论如何,我成功地进行了沟通,但“FastCaptureAllData”函数给了我一些问题。

    我希望它对您有用,如果您成功,请告诉我!

    此致,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,Anthony。

    Kanakaiah,

    正如Anthony所指出的,您可以参考最新 的'USB_IO_of_VB6.dll'用户指南,并使用Anthony提供的链接。

    这里有一些信息,您可以使用这些功能通过DLL与我们的设备进行通信(即,捕获数据,配置寄存器...),如建议的那样。

    请告诉我您的工作方式,我可以为您提供进一步的指导。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    感谢您的回复和 信息。

    但是,我无法使用用户指南中提到的功能与主板进行通信。

    当我尝试只运行一个功能writeFPGARegsc()来读取FPGA注册表时,应用程序没有响应。  

    屏幕截图已附加  

    Anthony,如果 你能分享一些屏幕截图 /只分享这部分代码,对解决我的问题很有帮助。  

    任何所需的设置也请分享。如果您准备分享,请发送 至此邮件ID kbharatha@osi-systems.com。

    在LabVIEW中使用.exe 我没有遇到任何问题 ,只是在使用"USB_IO_VB6.dll"文件 和这些函数与此主板通信时出现问题。

    提前感谢Anthony。

    感谢Simon的回复。

    此致,

    Kanakaiah Bharatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanakaiah,

    您是否可以为DDC264EVM提供工作更新?

    您是否能够通过LabView或其他应用程序与DLL通信?

    如果我能提供帮助,请告诉我。

    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanakaiah,

    因为我没有收到任何答复,我认为问题已经解决。
    如果您需要进一步指导,请随时联系我。


    谢谢!
    西蒙