This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1266EVM:使用TSW1400 EVM和HSDC Pro版本4.5 时无法获取

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, ADS5409, ADS5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591465/tsw1266evm-unable-to-acquire-while-using-tsw1400-evm-and-hsdc-pro-ver-4-5

部件号:TSW1266EVM

问候,

我正在尝试将TSW1266 EVM与TSW1400配合使用,以获取具有“高速数据转换器专业版”版本4.5 的复杂调制信号。 我遵循了TSW1266 EVM的用户手册,该手册指示从HSDC Pro上可用ADC列表的下拉菜单中选择器件“ADS5402”。 我在那里找不到ADS5402,而是选择了ADS5401-09,但我无法获取信号。 我加载了名为“LMK0.4808万_614p4M_Single_Loop.txt”的配置文件。 按照 用户手册的说明,我将RF输入频率设置为2.149GHz (-30dBm),将LO设置为2.6GHz (0dBm)。  

我不确定时钟发生器的PLL是否已锁定,因为我没有找到用户手册中指定的LED 'D1'亮起,其中显示"板上标有D1的LED将亮起,表示两个PLL均已锁定。" 但我发现LED 'D3'亮起。 按照TSW1266 EVM原理图的第5页,LED 'D3'连接到LMK0.4808万的锁检测引脚。

我根本无法找出未能获得任何信号的原因。  我怀疑原因可能是我选择的固件文件(即ADS5401-09.ini),但不确定,因为我发现这一个与TSW1266 EVM上安装的ADS5402I最匹配,而这些文件都是可用的ini文件。 有人会告诉你可能会出现什么问题吗?

谢谢,致以诚挚的问候,

普拉希德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,器件选择ADS5401-09是正确的选择,因为该范围还包括5402。   自ADS5402初始版本以来,已针对不同速度等级发布了许多部件号,对于采用HSDCPro的TSW1400,器件ADS5401至ADS5409的外观都很相似。  所以这不是问题。

    从时钟设备到LED的状态引脚都是可编程的,因此我必须打开配置文件,查看这些引脚到LED的编程情况。  我现在不能说LED的正常外观应该是什么,尽管用户指南中所说的查找内容应该是正确的。   有时,自发布用户指南以来,可能会有更新的软件版本,这可能会使用户指南包含旧信息,但我不认为这种情况。   自发布以来,我们未修订SPI GUI软件。   因此,如果LED与用户指南中所说的不匹配,我会担心。   (您是否按照用户指南中的说明,在GUI中对ADC选项卡和LMK选项卡使用了'reset'控件?  只是想确保不会错过。)  

    我们首先可以做的一件事是查看SPI GUI是否与硬件正确通信。  一种简单的方法是通过一个带电流表的工作台电源为EVM供电,并在使用SPI断电时查看电流是否下降。   LMK选项卡有一个断电控件,可用于关闭LMK,查看主板的电流消耗是否下降。  如果是,则SPI正在对LMK工作。  如果没有,我们就需要找出原因。   不幸的是,ADC没有断电控制,但它有一个使能引脚。  SPI可用于设置针脚的'浅睡眠',并查看移动使能跳线时功率下降的程度。 然后查看SPI将引脚设置为完全关闭时电流下降的程度。  这将告诉我们ADC的SPI是否工作正常。

    如果SPI工作正常,那么我接下来会询问您在从EVM捕获时在HSDCpro上看到了什么。  我已经很久没有使用过此EVM了,实验室中也没有此EVM,所以如果要在实验室中启动它,我必须先订购一个EVM。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    非常感谢您的时间和故障排除说明。 我发现与LMK的SPI连接处于活动状态。 主板在6V的偏压下消耗的电流从1.3A降至0.92A,而LMK通过GUI断电。 我将ADS5402的EN引脚的休眠模式设置为“完全关闭”,并将跳线JP1从位置'1-2'移动到'2-3'。 主板从1.3 A消耗的电流减少到0.7A。 主板的功耗下降到0.46A,同时通过GUI关闭LMK电源,同时将跳线JP1从位置1-2移动到2-3,ADS5402进入'完全关闭'模式。 在LMK和ADS5402均设置为断电模式时,它是否会消耗约460mA的电流? 尝试信号采集时HSDC Pro上ADC选项卡的屏幕截图已附加以供参考。

    信号设置 (根据用户指南中提供的示例):

    低:2.6GHz @ 0dBm ,振幅

    RF输入:2.1409GHz @-25dBm振幅

     

    谢谢,致以诚挚的问候,

    普拉希德