This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:转换结果始终为偶数,LSB位始终为0

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591656/ads8341-the-conversion-result-is-always-even-number-lsb-bit-is-always-0

部件号:ADS8341

您好,TI工程师和所有

我在  仪表应用中使用ADS8341。

问题:

1.转换结果始终为 偶数, LSB位 始终为0。

 产出结果: 240; 246; 244; 6.2862万; 6.2868万;  6864…  等等

所有其它位都正常工作。

所有信道CH0-CH3的情况相同。

条件:  

5V用于模拟,5V用于数字,4.096V参考电 压由REF3240提供 

 单端信道选择

 内部时钟模式计时

速度:约1.4 kHz

与ATMEGA328P接口

您对此有什么经验吗?

感谢并等待您的支持和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrey,

    下面是一些您可以尝试的操作。

    您能否查看示波器上的实际DOUT波形?  这只是为了确保LSB实际保持在0,并且ATMEGA328P不是对数据执行的操作。

    将参考连接到输入时会发生什么情况?  这将为您提供ADC的最大输入,它将为您提供0xFFFF数据。

    您是否尝试过其他部件?  这只是为了确保您正在使用的部件没有受到某种损坏。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Mike:
    非常感谢你的建议!
    此致,Andrey