This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:模拟输入引脚的电压异常

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591753/ads8332-the-analog-input-pin-has-unusual-voltage

部件号:ADS8332
主题中讨论的其他部件: OPA320

尊敬的各位

现在我使用ADS8332来采样8种不同的电压信号。 原理图如下所示。 输入使用200欧姆,100nF滤波器网络。 外部参考电压为4.1V,VA为5V,VBD为3.3V。

当我卸下所有200欧姆电阻器时,我发现从IN0到IN7的所有模拟输入引脚都具有非常稳定的直流1.6V。 我不知道这个电压是从哪里来的。 它是由ADC本身生成的吗? 请您帮忙回答这个问题吗? 非常感谢。

此外,我还有一个关于ADC模拟输入的未使用引脚的问题。 我是否应该用电容器将未使用的引脚端接至接地?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯先生,

    ADS8332是SAR ADC和多路复用器,其内部等效电路如下图所示。  该结构主要由内部采样保持开关,采样保持电容器,多路复用器开关和内部ESD结构组成。  

    当输入保持浮动时,不存在驱动采样保持的内部电路;仅存在内部ESD结构和内部电路的小寄生泄漏电流。  通常,ADC的采样保持倾向于存储最后一次转换的电荷(或电压)。  在工作台上测试的装置上,当输入保持浮动时,第一个转换趋向于接近零伏;尽管电压定义不明确且可能漂移。

    最佳做法是使用电阻器将未使用的引脚端接到GND。


    谢谢,此致,

    Luis Choye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louis

    感谢您的回复。 但我只是将输入端接至带帽的GND,当系统通电时,INX确实有稳定的直流电压,我很难找到这些帽的充电路径,因为没有输入信号。 读回ADC的结果时,它与输入电压相同。 您能否就此提供一些建议?
    交叉干扰似乎主要来自最后一个信道的最后一次转换。 您是否有建议让样品和保持盖放电更快? 如果IN0上的电压高于下一通道IN1,则IN1的转换结果可能高于实际值。 如果我们在MUXOUT和ADCIN之间添加缓冲区,此交叉干扰是否会得到解决? 是否有其他解决方案?

    罗峰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Feng:

    -未使用的输入需要使用下拉电阻器(1kOhm)端接至GND。  电容器不提供到GND的直流路径。

    ADS8332是SAR ADC,该器件需要使用低阻抗源或驱动电路驱动。   驱动电路需要经过精心设计,以便在允许的采集期间对内部样品进行充电或放电,并保持电容器,然后稳定到16位分辨率+/- 1LSB的目标电压。  因此,放大器和RC驱动器电路需要有足够的带宽,并且必须经过精心设计,以便在采集期间内稳定下来。  采集周期取决于采样速率和设备的操作模式。 数据表的"应用"部分详细介绍了不同采样速率要求的驱动电路示例。

    例如,如果您需要以最大吞吐量扫描通道,则建议使用图53的电路,在多路复用器的每个输入处使用OPA320缓冲器。  在本例中, 设备处于手动触发模式,运行速率为500kSPS,禁用自动nap,其中采集周期为~350nS。 OPA320 (GBW=20MHz) 驱动放大器和R=40Ohm和C=1.5nF 能够完全充电和放电样品,并保持在目标电压下,在设备通过通道扫描时稳定到16位分辨率。

    -对于较低吞吐量的应用,可以使用MUXOUT和ADCIN之间的单个放大器,如图55所示。  将放大器作为多路复用器输出和ADC输入之间的缓冲器,有助于放松INX多路复用器输入处驱动电路的要求。 由于仍存在与多路复用器输出引脚和驱动放大器输入相关的寄生电容(约~10pF),驱动多路复用器输入的传感器或电路必须具有相对较低的阻抗。  Figure 55的设计使用驱动SAR ADC的高带宽放大器(OPA320)和驱动多路复用器输入的低功耗,低成本放大器。  在对直流信号进行采样时,此设计能够在每个通道具有10kSPS有效数据速率(转换8个通道时ADC以80kSPS运行)的通道中扫描时实现稳定。

    谢谢,此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    非常感谢您的回复。 您是否有一些专门的材料,专注于不同类型ADC的驱动电路设计提示和注释?