This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:Impedance Bridge的应用电路

Guru**** 2822925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/592135/ads1220-application-circuit-for-impedance-bridge

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: ADS124S06

大家好,

我们是否有推荐的ADS1220应用电路用于与用于压力感应的阻抗桥接器连接? 此外,此设备能否检测到Wheatstone 桥接器中的故障?

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:

    我很高兴你提出这个问题。 ADS1220数据表实际上在应用部分中包含了一个比率计轮石桥测量示例电路。
    (如果您不利用内部低侧开关来关闭网桥,我建议使用AIN0-AIN1作为模拟输入来测量网桥的输出信号,然后使用REFP0/REFN0作为参考输入对。)

    还有其他一些方法可用于导出ADC的参考电压,例如,通过桥接器下端和GND之间的并联电阻器。
    另外,可以使用ADS1220中的集成激励电流源来激励桥,而不是使用桥接器的电压激励。

    如何检测桥接器中的故障(很可能是断裂的传感或激励导线),在一定程度上取决于确切的电路实现。
    在大多数情况下,当出现错误时,它会归结为读取全刻度输出代码。

    如果您关心的是性能的提升,那么ADS124S06将是您的最佳选择。
    ADS124S06还提供了一些更多的内部监控功能来检测网桥中的故障。

    我们计划在今年晚些时候发布一份应用说明,介绍如何利用ADC中的不同集成监控功能进行传感器故障检测。
    我们还计划发布一本传感器测量手册,其中介绍了如何使用高度集成的ADC测量温度,压力等的不同方法。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    感谢您的详细回复!

    此致,
    Antonio