This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1405EVM:它能否从ADC16DV160捕获DDR LVDS的两个通道?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160, ADS42LB69, ADS42LB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591222/tsw1405evm-can-it-capture-both-channels-of-ddr-lvds-from-adc16dv160

部件号:TSW1405EVM

您好,TI社区:

我是一名数字硬件工程师。  我想确保为我的ADC选择正确的捕获硬件。

我想捕获ADC16DV160的两个通道,以验证我是否正确接收到测试模式(使用SPI端口启动的测试模式或通过将简单 正弦曲线应用到ADC输入。  

ADC16DV160的每个通道 为16位(8个LVDS DDR对)。  [包括时钟,它构成了17个LVDS DDR对。]

TSW1405EVM看起来有足够的LVDS对,但它能否处理DDR?

如果是,是否有一个TSW1405EVM文档显示了哪些引脚处理哪些DDR数据位?

如有任何帮助,我们将不胜感激。  祝你度过美好的一天!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    如果您计划评估ADC16DV160的性能,您需要以下2块板:

    • ADC16DV160HFEB
    • 5.1

    ADC和评估工具是在National Semiconductor加入TI之前开发的,与TSW1405EVM平台不兼容。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,谢谢,非常感谢您的帮助,

    要澄清,我们 已经在我们制造的其中一种产品中成功地使用了ADC16DV160。

    我需要 的是能够在工厂车间执行简单的设备验证。  我原本希望TSW1405EVM能够 从我们的设备接收简单的测试模式,仅用于检验引脚连续性(开路/短路)。

    您是否能够详细说明为什么它不起作用?  (即无法接收 DDR,或者GUI/Firmware不支持 2 x 16位分辨率)。

    WAVEVSN-BRD-WAVEVSN-BRD-BRD 5.1 对我们的需求期待过高。  这是唯一的选择吗?

    此致,

    -弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred,

    有几个问题。  TSW1405无法物理连接到ADC16DV160EVM。  此外,TSW1405的固件从未通过ADC16DV160的验证。

    您是否计划使用正确的TSW1405连接器构建自己的EVM?

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    我有一个DUT,它已经是用ADC16DV160芯片设计的。 我们已经使用更昂贵的设备(NI机器,配有PXI捕获卡)对其进行了全面评估。 设计已检查并运行良好。

    随着我们扩大生产规模,我不想为每个测试站购买带有PXI卡的NI机器。 特别是因为我不再需要进行全面的设计验证...只需要捕获一个简单的测试模式来验证迹线和焊接连接。

    我可以轻松地定制高速线束,将被测设备与TSW1405连接起来......但是,只有当TSW1405能够捕获16位DDR数据时,该路由才有意义。

    -弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred,

    我不相信我们在TSW1405上有任何受支持的设备,它们是DDR LVDS接口。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    好的,TSW1400EVM怎么样? 据说是DDR LVDS。 我为什么不能使用它(使用自定义接口电缆)从我们的ADC16DV160中进行捕获? (GUI或固件是否有问题?)

    -弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fred,

    请忽略我上一篇文章。 我有点困惑。

    查看ADC16DV160接口后,它看起来可以与TSW1405支持的ADS42LB69器件配合使用。 您可能需要确认计时是否有效,或者需要一个将其考虑在内的适配器。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ken,

    这是好消息。 我认为时机应该可以。

    最后一个问题是......您是否有一个文档显示如何将我的DDR输出引脚映射到TSW1405EMV的输入引脚。

    TSW1405EMV板(slwu079d)的用户指南和示意图均未显示插针输出的DDR版本。


    此致,
    -弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为我们需要做的是打开ADS42LB69EVM的原理图,该EVM可在TI网页上找到, 然后使您的适配器板使您的电路板*看起来像* ADS42LB69 EVM,在您的电路板信号通过适配器后。  您必须注意LB69中定义的所有LVDS的极性, 然后通过EVM原理图跟踪到Samtec连接器,然后使您的适配器看起来像LB69 EVM。  我提到极性,因为有几种方法会把它弄混。   一种,有时一个设备可能指定DDR时钟,这样奇数位位于上升边缘,而另一个设备可能指定上升边缘上的偶数位。  这可能需要将LVDS对交换到连接器以进行反转。   第二,我们通常会告诉EVM布局人员将LVDS直接路由到连接器,即使*该*交换了LVDS对,我们会在固件中处理它以将其反转回来。   您可能需要检查LB69格式的数据表规格,仔细检查LB69 EVM原理图,然后使您的设置匹配。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Richard,

    是的,您完成了最后一个谜题。 我获得了ADS42LB69EVM的原理图。 很高兴我问了这个问题,因为正如您所说,针脚映射不是简单的顺序。

    最后一个问题,我保证! :那么...在设计和连接我的自定义适配器板之后.....然后在GUI中,我会选择“ADS42LB69EVM”,GUI将(通过USB)下载一个独特的FPGA加载到TSW1405EVM,该EVM将配置它以接收来自DUT的DDR LVDS输出......然后我准备好进行测试(?)

    这听起来是否正确?

    -弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,听起来不错。   这就是TSW1405与'LB69 EVM一起使用时的工作方式,而您的适配器将执行此操作,这诱使TSW1405认为它是从'LB69获取数据,而实际上它是从您的适配器获取数据。   我们浏览了可用的固件版本列表,并选择了一个与您正在使用的设备的数据格式匹配的设备,它是双通道,16位,位DDR方式,每个通道8个LVDS对。   现在,您只需将正确的信号传输到正确极性的正确连接器引脚。   我认为时间安排类似,因为DDR 时钟集中在数据窗口上,有足够的设置和保持时间。  我没有检查您正在使用的设备-我们确实有一些设备的DDR时钟源与数据同步,如果是这种情况,会造成混乱。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Richard,Ken和Jim!

    我认为这应该会起作用。 对于这两个ADC,时钟边缘都位于数据的正中间。

    非常感谢!