This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:线性和动态范围测试的电压源选择

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591751/ads8881-voltage-source-selection-for-linearity-and-dynamic-range-test

部件号:ADS8881

大家好,

我的客户对ADS8881很感兴趣,他们很想知道哪种测试台(差分电压源)可以帮助他们准确评估芯片的性能。

您是否可以分享我们正在使用哪种仪器(差分电压源)来测试EVK中的ADS8881性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke

    我们的大多数EVM测试/性能分析都是使用音频精密设备完成的。 有关详细信息,请参阅AP2700/APx555音频精度分析仪

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijeet,
    谢谢!