This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:电气特性

Guru**** 2804835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591943/amc1305m25-electrical-characteristics

部件号:AMC1305M25

大家好

您是否介意询问AMC1305M25?

<问题1>
我们的客户使用带CLKIN = 10MHz的AMC1305M25。
在数据表P9上 ,它显示 了CLKIN = 20MHz时的电气特性。
您是否具有CLKIN = 10MHz的电气特性?(如果您有一些参考数据,您可以提供给我们吗?)
尤其是我们的客户需要以下内容。
-IDVDD控制器侧电源电流
PDVDD控制器侧功耗
θjc


在数据表P6上 ,它显示 fCLKIN输入时钟频率=5MHz (最小), 205MHz (典型)和20.15MHz (最大),电气特性。
在fCLKIN输入时钟频率=10MHz的情况下,  对电气特性是否有任何影响?(在10MHz的情况下是否有一些差异?)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    AMC1305M25数据表具有多种曲线,可提供您要查找的详细信息。 第20页上的图47提供了控制器端电流与调制器时钟频率的对比。 电源将取决于您的电源电压。 Theta JC取决于封装,因此没有变化,请参阅第5页上的7.4 部分。

    电气特性在调制器时钟频率上保持非常稳定,您可以在以下图表中看到这一点:时钟频率上的偏移误差(图14),增益误差(图17),SNR和SINAD (图 21)等