This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7714:加电时的DAC7714输出电压

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/591511/dac7714-dac7714-output-voltage-when-power-up

部件号:DAC7714
主题中讨论的其他部件:DAC6.0004万

大家好,

这是来自中国广州的GSK的Vio FAE。 我们的客户正在使用来自ADI的DAC,我们的客户希望改用我们的解决方案。

开机时,能否帮助您确认输出电压? 我们的客户正在伺服控制中使用DAC,一个小电压(例如10mV)可能会使电机旋转,因此我们期望电压精确为零。  

谢谢!

此致,

刘晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vio:

    我们的大多数旧设备都不存在通电故障。 我不知道客户是否愿意使用新的DAC设备。 如果是,则可以建议DAC6.0004万具有8 mV的通电浮点幅度,这是行业最佳规格之一。 如果需要进一步减少,可能需要实施附加电路,以便在开机期间切断输出。 如果需要,我们可以建议使用此电路。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的及时回复。 我的客户需要:
    1.双通道更好。
    2. 12位。
    3.双极输出。
    4.电压输出。
    5.启动时输出为零。
    我可以看到DAC6.0004万不是双极输出,我们的客户无法接受。 您能否帮助推荐其他合适的设备,或者您能否帮助验证此设备在启动期间是否具有零输出功能?
    但斯克!

    此致,
    刘晓明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vio:

    我们可以通过邮件进行此讨论。

    此致,
    Uttam